This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LMH0324:LMH0324的 EQ 性能调整

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0324, LMH0302, LMH1219, LMH1219EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817109/ccs-lmh0324-eq-performance-adjustment-for-lmh0324

器件型号:LMH0324
主题中讨论的其他器件: LMH0302LMH1219LMH1219EVM

工具/软件:Code Composer Studio

我们有客户反馈、我们的 SDI 分配器方案不会像 Semtech 方案那样传输数据。他说、在相同的使用环境中、我们的方案具有的噪声将会闪烁。

Semtech 的方案是 GV7704+GS2989。 后来、我们觉得这是由驱动器引起的问题、所以我们采用了 LMH0324+GS2989方案、但效果仍然很好

它没有 LMH0324+2*LMH0302好,所以我们估计 LMH0324的 EQ 性能不是很好。看看是否可以调整任何东西来改善它

性能、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boer、

    请澄清一下、 您 说我们是否使用 LMH0324+GS2989电缆长度与使用 GV7704+GS2989时相同?

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMH0324+2*LMH0302方案的传输距离不如 GV7704+GS2989的传输距离好。 一开始、我怀疑是驱动器输出信号问题、所以我采用了另一种 LMH0324+GS2989方案。 发布距离仍然远不及 GV7704+GS2989。我们如何调整0324的 EQ 性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boer、

    LMH0324是一款自适应均衡器、无法调节性能。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前,我使用的标准电缆的传输速率为2.97g。 传输距离非常近。 可能的原因是什么?它大约为100m。 我希望能在分析中帮助您。 有关原理图 diagrame2e.ti.com/.../Cron.pdf、请参阅 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boer、

    我检查了您的原理图:

    1)。 请确认 R4未加载。 我们需要确保 OUT_CTRL 为悬空(无上拉或下拉电阻器)。

    2)。 请确保 R5已加载、R6未加载。

    3)。 请阐明您在说100M 时的意思。 这是否意味着您的电缆长度是 标准 B1694A 电缆的100m?  

    请检查这些信息并告知我。 根据您的结果、我们可能会再运行一个实验。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    1.目前 R4 R6 NC、R5焊接10K,这种现象仍未改善

    2.与 GV7704方案相比、在 B1694A 电缆下的传输距离约为120m、LMH0324方案的传输突出了噪声和闪光中断、而 GV7704也可在200m 处稳定传输。

    您还可以做些什么来提高 LMH0324的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boer、

    最好是获得 LMH1219评估板并评估电缆长度。 我们得到的电缆长度与数据表中所述的相同。 您是否有回波损耗测量结果?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何其他措施可提高电路性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boer、

    我已经提供了与您的原理图相关的评论。 此外、最好使用 LMH1219EVM 与您的电缆长度性能相关联。 使用 LMH1219EVM 非常重要 、因为这可以告诉我们您看到的问题是否与您使用的 PCB 或电缆有关。

    此致、Nasser