This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS33-EP:热性能数据

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822939/sn65lvds33-ep-thermal-data

器件型号:SN65LVDS33-EP

大家好、

我的客户要求 SN65LVDS33MDREP 器件的结至电路板和结至外壳热阻。 您可以与我分享这些数据吗?

提前感谢。

此致、
-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将提交一份要仿真的热模型请求。  这通常需要1-2周的时间才能完成。  收到结果后、我会返回给您。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    热性能数据如下:

    θ JA

    82.4.

    Theta JC、顶部

    42.0

    Theta JB

    40.6.

    PSI JT

    8.2.

    磅/平方英寸 JB

    40.2.