This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1167E:DE 引脚处于开路状态

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821367/sn65c1167e-behavior-of-de-pin-in-open

器件型号:SN65C1167E

大家好、

请帮助我回答客户的以下问题、非常感谢。

Q1.如果 SN65C1167EPW 的12引脚(DE)开路、
   SN65C1167EPW 如何工作?
   (驱动电路是否生效?)

问题2.如果连接到 SN65C1167EPW 12引脚(DE)的器件具有高阻抗、
   SN65C1167EPW 如何工作?
   (没有外部下拉电阻器等)
   (驱动电路是否生效?)

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    该器件的 DE 引脚没有集成上拉或下拉电阻、因此在任何一种情况下(保持开路或连接到高阻态输出)、引脚的逻辑状态都将未定义。  引脚电压主要由 PCB 泄漏或耦合噪声决定、驱动器可以根据该引脚电压启用或禁用。  为了避免这种不确定的行为、我建议在 DE 引脚上放置一个下拉电阻、以便仅在有意驱动引脚时(通过 MCU、UART 等的控制线)才启用它。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回答。 但我的客户还有其他问题、您能看到吗?

    "PCB 泄漏"剂量是指泄漏电流?
    连接的 IC (FPGA)的泄漏电流为-10uA/+10uA。
    您能告诉我 DE 引脚在此泄漏电流中的电压吗?
    (如果泄漏电流* R = V、如何确定 R?)
    此外、如果数据表之间的电压 VIH =最小2V 且 VIL =最大0.8V (例如1.5v)
    DE 如何工作?

    下面介绍的是背景
    目前、我们计划通过跳线下拉 DE 引脚。
    因为我们需要向用户解释当前状态
    我提出了上述问题。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    可能附加的问题很难回答、
    但我的客户必须向用户解释、因此我需要您的帮助。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    是的、我指的是应用板上可能存在的泄漏电流。  您还可以将其视为信号线路和 VCC 或接地等其他信号之间的弱电阻。  例如、当对该器件施加 VCC 或 VIH 时、该器件的 DE 引脚的额定灌电流最大为1uA。  这表明最小输入电阻为2V/1uA = 2MOhm 接地。  当输入接地时、它的额定拉电流高达1uA;这表明最小输入电阻为5.5V/1uA = 5.5MOhm 至 VCC。  您可以在公式中考虑这些"R"值。

    看起来 FPGA 泄漏电流在10uA 时的额定电流较高、但极性可以为负(拉电流)或正(灌电流)。  如果除了 FPGA 和收发器之外没有其他泄漏源、那么当 FPGA 提供10uA 的电流时、DE 电压将很高、当 FPGA 吸收10uA 的电流时、DE 电压将很低。  如果这毫无意义、请告诉我。

    DE 阈值电压将介于0.8V 和2V 之间。 (根据数据表规格、可以在该范围内的任何位置考虑该值、并且可能在不同器件之间的范围内以及不同的运行条件下有所不同。)  例如、如果输入阈值为1.5V、则1.4V 将被视为"低电平"、1.6V 将被视为"高电平"。

    此致、
    最大