This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:建议使用4.7K 的上拉电阻器、但应用示例电路为47k。 建议使用哪一个?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822704/tusb522p-pullup-resistor-is-recommended-4-7k-but-application-example-circuit-is-47k-which-one-is-suggested

器件型号:TUSB522P

尊敬的 E2E:

建议使用4.7K 的上拉电阻器、但应用示例电路为47k。 建议使用哪一个?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason

    请为上拉和下拉电阻器使用4.7K。

    谢谢

    David