This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32A:差异

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32AM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171581/am26ls32a-difference

器件型号:AM26LS32A

您好!

你好。

客户想知道 P/N (AM26LS32DMB 和 DS26LS32MJ/883)是否完全相同。 如果不是、它们之间有何差异?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、5962-7802006QEA、AM26LS32DMB 和 DS26LS32MJ/883都是相同的器件。 我想 National Semiconductor 使用 AM26LS32DMB 器件型号来与 TI 的 AM26LS32AM‍J.兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    这些器件应该相似-但是由于 DMB 已停产、我们在器件或其内部没有太多信息。 由于客户无法继续使用过时的器件、因此他们必须进行切换-在大多数情况下应该可以、但他们需要查看其系统并查看他们是否对使用其他器件有疑问。

    如果您可以提供原理图、我可以查看(如果您不想公开发布、您可以通过电子邮件离线联系我)、因为这将是确定此部件是否正常工作的更好途径。 这应该是因为它们非常相似、如果不是1:1、但我没有足够的信息来保证在所有边沿情况下都是如此。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson