This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E-EP:V62器件的附加测试/质量

Guru**** 2929290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168235/am26lv32e-ep-additional-testing-qual-for-v62-device

器件型号:AM26LV32E-EP

请告诉我们 TI 对 AM26LV32EMEMREP 执行了哪些额外测试、以使其成为 V62/09602-01XE 、如下所述?

-> TI 采用 AM26LV32EMEMREP 并执行测试、以证明该器件符合 V62/09602

"表一 电气性能特征。 1”。

1在保证产品性能所需的范围内使用测试和其它质量控制技术

指定的温度范围。 不一定在整个温度范围内测试产品、也可能不会测试所有参数

进行测试。 在没有特定参数测试的情况下、产品性能由特性和/或确定

设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您从哪里获得报价? 请告诉我、因为我没有看到该文档、所以我想了解它的来源。  

    两个 OPN 具有相同的数据表规格- V62/09602-01XE 是绘制管理控制编号的供应商项目。

    所有适用的标准测试文档均列在产品页面的 VID 中。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parker

    请参阅本文档的第6页...

     e2e.ti.com/.../V62_5F00_09602-LOW-VOLTAGE-HIGH-SPEED-QUAD-DIFFERENTIAL-LINE-RECEIVER-15KV.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的澄清-我正在联系内部团队、因为我找不到任何关于标准 OPN 之外的其他测试/质量控制措施的确切信息-文档中没有任何内容提到我们对典型器件所做的更多测试- 正如我可以说的那样、我们的任何一个器件上都有同样的陈述(它基本上是说我们根据数据表中的内容来测试和表征这些器件)。

    如果我仍然没有完整的答案、我将在更新或时间表后24-48小时内通知您。 但是、根据所示的信息、不能保证所包含的文档提供额外的质量措施。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Parker -或许可以简化事情:

    您能告诉我们、与 AM26LV32EMDREP 相比、德州仪器(TI)如何制作 V62/09602-01XE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    很抱歉耽误了我的时间-我以为我回答了这个问题。 我再次表示歉意。  

    从器件的角度来看、EP 器件和 V62器件之间没有什么不同。

    它们具有与 标准 EP 器件相同的测试程序-即温度测试(最小值/最大值)、ESD 测试(IEC)以及器件的标准特性数据/ ATE 结果。

    根据我的理解、它们来自1个制造工厂、仅有助于最大限度地减少制造工厂之间的差异。

    随零件一起提供的文档必须按照 ASME Y14.24标准编写-该标准为 VID (您所附的文档)的工程图设定了最低标准  

    最后 、您随附的文档中还包含一些标记要求、这些要求在第3节下列出。

    因此、最终是同一个部件进行相同的测试-但似乎存在制造控制、并且与该部件一起的文档是根据特定标准(ASME Y14.24)编写的。  

    最棒的

    Parker Dodson