This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:SN65DSI86-Q1是否可以翻转分辨率?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171885/sn65dsi86-q1-can-sn65dsi86-q1-flip-the-resolution

器件型号:SN65DSI86-Q1

大家好、

客户使用的是用于4K 桥接器的 SN65DSI86-Q1 、但他们发现 SOC  只能输出1080 x 3840。 因此、他们想知道   SN65DSI86-Q1能否将 1080 x 3840转换为 3840 x 1080?

如果不能、客户可能需要添加一个芯片来实现这一目的。 你对此有什么建议吗?

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marc、

    DSI86无法交换水平 和垂直像素数据。 该器件只是一个 DSI 转 eDP 桥接器件。

    谢谢、

    扎赫