This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:需要使用单链路 LVDS。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171822/sn65dsi84-q1-want-to-use-single-link-lvds

器件型号:SN65DSI84-Q1

您好、TI 专家、

我的客户希望将 SN65DSI84-Q1用作单链路 LVDS。

LCD 模块具有1280x480 (RGB)分辨率和 LVDS24 (8x3)位 VESA 接口。

关于固件、我们将 LVDS_LINK_CFG 设置为1、以设置单链路 LVDS。

在固件端启用单链路 LVDS 是否需要考虑任何因素?

关于原理图、我们将浮空所有"通道 B LVDS 数据输出"。 (下面红色矩形中总共有10个引脚)

我们应该将 GND 还是 VCC 连接到这10个引脚? 还是只是浮动是可以的?

如果需要考虑单链路 LVDS 的原理图、请告诉我。

此致、

Chase