This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462V-Q1:Vcc 和 Vio 之间的上电/断电序列

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171768/tcan1462v-q1-power-up-down-sequence-between-vcc-and-vio

器件型号:TCAN1462V-Q1

您好专家、

有关 TCAN1462V-Q1的说明

TCAN1462V 是否对 Vcc 和 Vio 之间的加电/断电序列有任何限制?

例如、如果客户仅向 Vio 供电、则 Vcc 引脚是否存在泄漏电压? (此外、客户如何仅向 Vcc 供电?)

此外、 在 Vcc 供电的情况下、Vcc 供电的情况与 Vcc  供电的情况下、以及在 Vio 供电的情况下、上电的行为是否与 Vcc 相同?

还有一个问题、TXD、RXD 和 STB 引脚的内部上拉电阻仅为 Vio、它是否正确?   

谢谢

Mukuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukuno-San、

    TCAN1462V-Q1上没有 VIO 和 VCC 的定序顺序。 两个电源引脚都有一个欠压阈值、只要这两个引脚都满足、器件就会以任何顺序正常工作。  

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett