This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:关于 SPI 闪存和命令

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170867/tusb9261-about-spi-flash-and-commands

器件型号:TUSB9261

大家好、

 

我有四个问题。

 

----

[第1季度]

我知道、如果我们将固件写入 SPI 闪存、然后 TUSB9261将 SPI 闪存设置为"只读"。

我的理解是否正确?

 

[第2季度]

您能告诉我们 TUSB9261用于 SPI 闪存的命令吗?

 

[第3季度]

TUSB9261能否确认 SPI 闪存的制造商 ID 和器件 ID?

如果是、TUSB9261是否可以为每个 ID 使用命令?

 

*很抱歉、我可能不清楚。

我们想知道 TUSB9261是否具有上述函数。

 

[第4季度]

目前、我们的客户使用 M25P40-VMN6PB、但已停产。

因此、他们正在寻找 SPI 闪存的替代产品。

第一选择是 MT25QL128ABA1ESE-0SIT。

 

您是否有使用 MT25QL128ABA1ESE-0SIT 运行 TUSB9261的跟踪记录?

而且、我了解 SPI 闪存的选择条件如下。

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998883/tusb9261-tusb9261?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TUSB9261#

----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    1.是的、刷写后、TUSB9261的数据变为只读。

    支持的命令可在以下位置找到: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/613069?TUSB9261-TUSB9261-SPI-flash

    TUSB9261可以从 SPI 读取这些 ID、但是确认这些值的最佳方法是使用刻录软件或设备管理器中的 USB 描述符。

    4.经 TI 测试的 SPI 闪存器件列表可在 TUSB9261实现指南的第10节中找到。 除此之外、我们没有使用此器件的任何跟踪记录。 查看其是否兼容的最佳方法是遵循您发布的 E2E 主题中列出的要求,并检查这些操作码是否受支持: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/613069?TUSB9261-TUSB9261-SPI-flash 。 就我个人而言、我对  MT25QL128ABA1ESE-0SIT 没有任何经验、但如果符合这些指南、则应该兼容。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢您提供详细信息。

    此致、

    隐藏