This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:晶体驱动电平串联电阻计算:应用手册 SNLA290

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171185/dp83826i-crystal-drive-level-series-resistor-calculation-app-note-snla290

器件型号:DP83826I

大家好-

我正在使用 SP83826I 设计以太网电路、并找到了应用手册 SNLA2930、该手册有助于为我的应用定义晶体、该晶体必须持续20多年。 我选择了一个25MHz 晶体、其负载电容为18pF、额定驱动电平为200uW。 应用手册中有关晶体驱动电平的第3.9节详细介绍了一个公式和一个示例、如下图所示。 但是、我不理解它们是如何连接到398Ohm 电阻的、我认为我一定会错过一些东西。

如果|ZC2|=|(1/(w * C2))

|ZC2|=|(1/(25000000Hz * 0.000000000016)

|ZC2|= 2500欧姆

如何使用此公式来达到398欧姆的串联电阻? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    W 实际上是角频率,它是2*pi*f 如果将此系数包含在计算中、则会得到398欧姆。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、这是有道理的。 谢谢!