This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:高速信号补偿

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171423/tusb216-q1-high-speed-signal-compensation

器件型号:TUSB216-Q1

大家好、团队成员

我对 TUSB216-Q1有疑问。

从数据表 中、我了解到 TUSB 将仅在高速模式下启用信号补偿。 在低速和全速模式下、信号将被直接旁路。

为什么需要在低速和全速模式下旁路信号、而不是像高速信号那样进行补偿?

感谢您的支持、期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    补偿仅在发送高速信号时才开始的部分原因是、如果低速/全速信号升压、它们可能会干扰 USB 枚举过程、导致 USB 永远无法连接。 通过等待 USB 枚举、 它可以确保 USB 枚举无误、并检测这些现在的高速信号并开始信号补偿。

    这里的链接对这一过程进行了很好的解释。 https://www.usbmadesimple.co.uk/ums_6.htm

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    Ryan