This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:针对寻址的 PHY 自举配置的查询

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171215/dp83822hf-query-on-phy-bootstrap-provision-for-addressing

器件型号:DP83822HF
主题中讨论的其他器件:AM4376

你(们)好  

你好、

这是我们 使用 DP83822HFRHBT 和 AM4376处理器开发的定制以太网板的参考。

在 上述设计中、我们使用了2个 PHY IC、并与 AM4376的单个 PRU MII 端口连接相同。

为了正确寻址 两个 PHY 芯片的各个 PHY 芯片 RX_D0-3引脚被拉低、而作为 PHYAD0引脚的 COL 引脚被拉高一个 PHY、而被拉低另一个 PHY。

连接我们在设计中使用的 PHY 连接方案。

请您在上面评论我们对 COL 和 RXD0-3引脚提及 PHY 芯片的理解是否正确。

很高兴收到以上任何评论。

谢谢  

高拉夫·辛格

e2e.ti.com/.../Phy-Scheme.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    这对于 PHY 自举来说是可以的、只要您可以使用 PHY 自举到的其他函数。  

    此致、

    Gerome