This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6416:TCAL6416

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6507, TCAL6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171602/tcal6416-tcal6416

器件型号:TCAL6416
主题中讨论的其他器件:TCA6507

此部件是否可用于控制 LED 的强度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neel、

    对于强度控制(亮度)、您需要具有脉冲波调制(PWM)。  

    遗憾的是、该器件没有 PWM 控制。 您将 TCA6507视为一种潜在器件。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否建议一个具有此功能的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们没有一个器件与具有 PWM 控制的 TCAL6416器件引脚对引脚兼容。  

    查看 LED 驱动器产品系列并通过 I2C 控制和 PWM 调光进行滤波、我得到的结果为0。  

    -Bobby