This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330G:连接 TCAN330G 和 THVD2450。

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450, TCAN330G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171520/tcan330g-connecting-tcan330g-and-thvd2450

器件型号:TCAN330G
主题中讨论的其他器件:THVD2450、

你好。
我想在同一设计中使用 TCAN330G 和 THVD2450 (RS-485)。
两个组件将共享同一总线 I/O 端口、但驱动器数据输入和接收器数据输出也是如此。
这两个器件都将焊接在 PCB 上、用户将选择要使用的协议。


如果我根据 THVD24x0数据表使用 CAN 协议、我可以设置 DE 和禁用\re、并且 TCAN 没有问题。 THVD2450将总线 IO 和接收器置于高阻态。
但是、如果我使用 RS-485协议并设置关断、我不确定 TCAN 的总线 IO 和 RXD (隐性状态 H)是否会与 THVD 交互。
是否可以如图所示连接两个组件?
此致。
Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerome、

    在关断模式下、CAN 收发器的 CANH 和 CANL 引脚设置为高阻态、不会响应流量、这与在 THVD24x0上设置 DE 和禁用\RE 的情况类似。 在关断模式下、RXD 应为逻辑高电平、因此您看到的结果是正确的。

    如果 正确实现了这一点、 则意味着当 THVD 处于通信状态时、TCAN 处于关断模式、并且当 TCAN 正在通信时、THVD 已设为 DE 且已禁用、这将起作用。 在这种情况下、通信总线引脚在另一个器件通信时将处于高阻态、因此不会影响另一个器件的总线。

    此致、

    Eric Hackett