This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCI 至 PCIe 桥接器

Guru**** 2948920 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820761/xio2001-pci-to-pcie-bridge

器件型号:XIO2001

大家好、

您能不能告诉我 XIO2001是否适用于以下客户用例?

PC 总线:PCI (32位、33MHz)

ASIC (端点):PCIe 总线 x1 (第2代)

对于上述情况、我是否可以使用 XIO2001在 ASIC 和 PC 总线之间建立桥接/通信?

感谢您的支持。

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    XIO2001只是一个 PCIe 至 PCI 桥接器、而不是 PCI 至 PCIe 桥接器。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的评论。 我明白了。 那么、TI 是否有 PCI 至 PCIe 桥接器?

    此致、

    佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、

    遗憾的是、我们没有 PCI 至 PCIe 桥接器选项。

    此致、

    I.K.