This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:显示板-需要有关转接驱动器的帮助

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822648/sn65dp141-display-board---need-help-with-re-driver

器件型号:SN65DP141

大家好、

在我的布局设计中、Display 端口连接器与 SOM 之间的距离超过8500mil。

我知道 DP 信号应该小于5500密耳、因此我需要添加转接驱动器。

AUX 和 HPD 直接连接在 SOM 到 DP 连接器之间。 是否可以使用 SN65DP141器件?

谢谢、

Shlomi

 

e2e.ti.com/.../SN65DP141.docx