This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:总线电压的 VCC 和绝对最大值

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822700/thvd1450-vcc-and-absolute-max-for-bus-voltage

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件:SN65HVD3088E

您好!

我有一个有关 THVD1450和 SN65HVD3088E 的 VCC 和绝对最大关系的问题。

SN65HVD3088E 和 THVD1450都规定了一定的绝对电压范围、该范围不依赖于总线电压(A、B、Y 和 Z)的绝对最大值的 VCC 电压
对于3088E、它为-9V 至+10V;对于 THVD1450、它为-18V 至+18V。

即使 VCC 未通电、这是否意味着两个器件在总线电压处于该范围内时不会受损?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥巴-桑

    是的、正确。  无论 VCC 是否受电、都将应用相同的绝对最大范围。  您提到的两个器件都是如此。  如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Max Robertson