This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:TCA9509MRVHR &放大器;TCA9509RVHR

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822710/tca9509-tca9509mrvhr-tca9509rvhr

器件型号:TCA9509

您好!

我想知道 TCA9509MRVHR 和 TCA9509RVHR 有何区别。
我在数据表中找不到任何说明。

此致、
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    IC 是相同的、唯一的区别在于封装。  器件型号中包含"M"的器件在载带中旋转、使引脚1位于第1象限中。  如果没有"M"、引脚1将放置在象限3中。  这显示在数据表末尾的卷带信息页面中。

    此致、
    Max Robertson