This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:较高温度 相同的功能

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822840/sn65hvd231-higher-temp-and-same-function

器件型号:SN65HVD231

尊敬的团队:

SN65HVD231DR 仅适用于85dC。

我们是否具有更高的温度? 器件?

我不确定这一个是否合适。

它看起来是旧设备。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在>150dC 的温度下会更好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看一下 SN65HVD231Q。  这是一款非常相似的器件、其额定工作环境温度高达125 C

    此致、
    最大