This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:从主动睡眠模式唤醒

Guru**** 2764155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821373/dp83822i-wake-up-from-active-sleep

器件型号:DP83822I

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

对于主动睡眠、dp83822每1.4秒发送一次 nLps 以唤醒链路伙伴、 并在检测到链路伙伴时自动加电、如以下应用手册所述。

http://www.ti.com/lit/an/snla260/snla260.pdf

您能给我更详细的描述一下如何从活动睡眠模式中唤醒吗? 例如、当 dp83822无法检测到来自链路伙伴的任何链路脉冲时、即使 dp83822发出 nLps、但 dp83822无法从活动睡眠模式唤醒。 理解是否正确?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、您好!

    正确的做法是、当 DP83822未检测到链路伙伴时、它将保持在活动睡眠模式、并每1.4秒继续发送一次 NLP。 当它检测到来自链路伙伴的能量时、它将自动退出睡眠模式并进入正常模式。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    您能否就以下与此主题相关的其他问题提供意见?

    问:当 DP83822在链路断开后和重试链路建立期间进入活动睡眠模式、然后进入寄存器设置时、DP83822和链路伙伴之间会发生什么情况? 当链路伙伴将从主动睡眠模式 DP83822接收 NLP 时、链路伙伴将识别10M 半双工、但如果链路伙伴将在重试链路期间从 DP83822接收 FLP、则链路伙伴将根据广播识别 DP83822。 所附图片是我要谈论的情况。