This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:自协商1000M 和强制1000M 之间的差异

Guru**** 2544900 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816622/dp83867ir-the-difference-between-auto-negotiation-1000m-and-forced-1000m

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: AM3352

大家好、

客户正在使用 AM3352和 DP83867IR 进行 iperf3测试。

在自动协商模式下、DP83867IR 配置为1000Mbps、 另一侧为100M 以太网、速度稳定为94Mbps。

但是、当 DP83867配置为100Mbps 时、测试速度为60~70Mbps。

请您为我解释一下这种情况吗? 这两种配置之间有何差异?

非常感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    速度的自动协商配置只会将 PHY 的功能通知链路伙伴。 但是、链路将以 DUT 和链路合作伙伴共同的速度建立。  

    在这两种情况下、形成的链路应仅为100M 速度。 自协商功能的变化不会改变实际速度。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    很抱歉这个晦涩。 详细说明如下。

    在计算机和通信板之间使用 DP83867测试速度。

    在一种情况 下、计算机配置为全双工100M、通信板配置为自动协商模式。 iperf3测试 速度稳定为94Mbps。

    在另一种情况下、计算机配置为自动协商、通信板配置为100Mbps。 但是、iperf3测试速度仅为60~70nbps。

    随附了两种情况下的寄存器。 我发现只有下一页配置不同。

    e2e.ti.com/.../Computor-100M-and-equipment-auto_2D00_nego.txt

    e2e.ti.com/.../Computor-auto_2D00_nego-and-equipment-100M.txt

    请您解释一下原因吗? 您以前是否遇到过相同的情况?

    非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器日志指示链路在100M 和全双工模式下形成。

    寄存器0x0001和0x0011指示链路速度和模式。 在这两种情况下、它们是相同的。

    对于这两种情况、您将获得相同的数据速率。 你试过几次了吗? 您可能希望在两个 DP83867彼此连接的情况下尝试相同的方法。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    感谢您的回复。

    我们已经完成了 多次测试。 随附了测试结果、包括一些 iperf3速度数据。

    我认为电脑方面还可以、因为客户使用与其他 PHY 相同的方法、速度稳定在94~96Mbps。

    我们 以前在不同的情况下进行了回查 、数据速度正常。 问题是否可能来自驱动程序或软件配置? 请告诉我一种验证方法吗? 非常感谢。

    e2e.ti.com/.../Test-results.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查在半双工而非全双工的第二种情况下建立的链路?

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、

    GET