This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LMH1297应用问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822114/lmh1297-lmh1297-application-issue

器件型号:LMH1297

您好、先生、

我们的客户 LMH1297有一些问题需要 澄清、

请向 我分享您的建议吗?

1_SDI 信号为何需要交流耦合? 如果我们的 PCB 布线直接连接到芯片,有任何风险吗?

2_如何 设计 SDI 防雷保护? TI 是否有任何 推荐组件?

3_how to Calculation ac coupling value?(如何计算交流耦合值? 4.7uF 或2.2uF 或如何  计算?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    1)。 我们需要交流耦合电容、以确保50欧姆侧的共模电压满足器件要求。 此外、在75欧姆侧、这用于防止接地反弹。

    2)。 对于闪电保护、通常使用负载极低的 ESD 保护器件。

    3)。 交流耦合电容值取决于数据模式的运行长度或连续零或一的持续时间。 我们需要使 RC 时间常数高于连续一个或零数据模式。 基于使用不同的视频数据模式、我们建议使用4.7uF 电容值。

    此致、Nasser