This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867变压器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822376/dp83867e-dp83867-transformer

器件型号:DP83867E

您好!

我的客户正在为 DP83867 PHY 寻找薄型扩展温度1000Base-T 变压器。  他们正在考虑在此应用中使用 HM5149NL 变压器。 您是否有将建议的变压器与 DP83867 PHY 搭配使用的经验? 您是否对薄型扩展温度变压器有任何替代建议?  这适用于最大组件高度限制为4.3mm 的电路板。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们尚未测试此特定磁性元件模型、但在数据表中看、规格看起来不错。 回波损耗高于我们测试的值、但这不应成为问题。 如果客户需要示例连接图、则可以参考数据表。

    此致

    Aniruddha