This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LBC176:D 输入引脚上的默认输入电阻器。

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC176, THVD1550, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821786/sn75lbc176-default-input-resistor-on-d-input-pin

器件型号:SN75LBC176
主题中讨论的其他器件: THVD1550THVD1500

您好!  

对于量产设计、我们使用 连接到微处理器的两个 SN75LBC176来实现 RS422通信链路(UART)。 一个组件仅配置为 TX 模式、另一个组件仅配置为 RX 模式。加电时、所有处理器 I/O 均处于输入模式、加电后、I/O 配置为输入或输出。 在上电阶段、我需要 TX 线路处于高电平(默认 UART 状态)。 在处理器 I/O 板中没有弱上拉电阻。 我的问题是 关于 SN75LBC176数据表。 我试图确定是否存在弱上拉、但很遗憾、我在数据表中找不到答案、您能帮我找到相关信息。 加电时、一些电路板处于 D 输入的低电平、而其他电路板处于高电平。 它似乎是 到 SN75LBC176的链接。 请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、SN75LBC176的 D 引脚具有弱上拉电阻器。 请参阅第3页上的输入和输出原理图。 您能否更详细地解释一下"加电时、一些电路板处于低电平、一些电路板处于高电平"? 您是说在功率斜升期间、D 引脚的电压可能是高电平还是低电平? 是否可以捕获波形? 毕竟、我是否知道您选择此器件的原因? TI 有许多更新的8引脚半双工 RS-485、如 THVD1500、THVD1550、您可能需要查看它们。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 是否可以知道弱上拉值。 在100µA 器参数页5中、IOL 或 IOH 的值为100µA μ s、您是否认为输入电阻器为5V/μ s、因此 Rinput min 为50KOhms? 该设计自3年以来就投入生产、没有任何问题。 该设计在组件上写入 ALH1批号时效果良好。使用 新的 Lot ADR3、上电时的 defautl 电平现在是低电平而不是高电平。 在较低级别的情况下、系统 无法正常工作(UART)。 在之前 的批次中、设计工作中、加电时的默认电平为高电平。  您能不能帮助我了解 ALH1和 ADR3批次号码之间的区别。 连接到 SN75LBC176的处理器具有相同的批号。

    自5年前以来,该项目开始时就选择了这一组成部分。 如果我们要更改为新的参考、则需要新的鉴定。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有7个数字标记吗? 我咨询 了 TI 质量团队、他们 没有发现与 SN75LBC176类似的问题。 您对上拉强度的估计是正确的。   您知道 UART 引脚的驱动能力吗? 您可以通过将电流拉出引脚或添加 外部电阻器来执行实验。   您也可以对 SN75LBC176进行相同的实验。  另一个想法是使用 ALH1 或 ADR3检查 UART 引脚的直流电压、以查看差异。

    此致、

    Hao