This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:这可以用作 DVI 分离器吗?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821962/tmds442-can-this-be-used-as-dvi-splitter

器件型号:TMDS442

您好!

你好。

我们的客户想知道他们是否可以将其用于1个 DVI 输入和2个 DVI 输出。 如果不是、我们是否有能够实现这一点的 IC?

期待您的回应。


此致、  

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick

    它可用作1:2多路复用器、但两台监视器上会出现分辨率相同的同一信号。 如果两台显示器需要不同的分辨率、则不起作用。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。 我们还有其他产品可以实现不同的分辨率吗?  

    此外 、TMDS442支持 DVI-I 或 DVI-D?

    谢谢。

    此致、  

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick

    TMDS442支持 DVI。

    遗憾的是、TI 没有能够支持不同分辨率的解决方案。

    谢谢

    David