This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:链路培训问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822155/sn75dp130-link-training-questions

器件型号:SN75DP130

大家好、

我们使用 SN75DP130并进行链路训练的 DisplayPort (源极)将返回 HBR (2.7Gbps/通道)链路速率、我们怀疑转接驱动器 LINK_BW_SET 默认设置与此相关。

我们的 Intel GPU 支持 HBR2 (5.4 Gbps/通道)、因此我们希望它在 DisplayPort 上使用 HBR2链路速率和转接驱动器。

我们是否可以将 LINK_BW_SET 默认值更改为14h–5.4Gbps/lane? 或者、我们是否可以让转接驱动器在链路训练期间选择该带宽? (我们的接收器和电缆也支持 HBR2)

 

下面的屏幕截图来自 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75dp130.pdf P21

 

期待您的回应。

 谢谢!  

此致、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfred

    如果启用了链路训练、则会根据 AUX 侦听设置 LINK_BW_SET。 它们可以禁用链路协商、并通过本地 I2C 寄存器间接访问 DPCD 地址空间。

    在 HBR2上可能链路协商失败、并且源端将带宽从 HBR2下调至 HBR。

    谢谢

    David