This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150:TVP5150的输入格式

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822135/tvp5150-the-input-format-of-tvp5150

器件型号:TVP5150

大家好、 我有一个分辨率为720p 的高清摄像头、我想将高清输出解码为 8位4:2:2,、tvp5150可以访问此任务、我知道它可以支持 PAL 输入、 但我不确定它也能支持720p AHD

希望有人能提供帮助、这一点非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    您应该参阅 TVP5150文档以检查其功能和支持的内容。

    另请查看以下 e2e 帖子:

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、TVP5150系列仅支持 SD 分辨率。

    遗憾的是、我们没有任何解码器能够支持 AHD 格式。

    此致、

    Steve