This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:DS90CF386MTDX - LVDS CLK/RX CLK PLL 范围

Guru**** 2782495 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822, DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822346/ds90cf386-ds90cf386mtdx---lvds-clk-rx-clk-pll-range

器件型号:DS90CF386
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS822

您好!


DS90CF386MTDX 的数据表在第1章"特性"中仅声明了移位时钟支持20-85MHz、而在第6章"规范"中没有声明。 我们需要将10MHz 用于小型 RGB 显示。

我们是否可以将 PLL 用于低于20MHz 的 CLK、例如10-15MHz?

相似产品 SN65LVDS822具有像素时钟范围为4-54MHz。 PLL 的硬件是否与 DS90CF386相同?

感谢您的回答。

此致

Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、您好!

    DS90CF386MTDX 只能支持20-85MHz。 请考虑使用另一个器件来支持较低像素时钟。  

    此致、

    Casey