This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:我们是否有可与 ISL32179E 竞争的器件?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, SN65LBC174A, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821877/am26c31-do-we-have-available-part-to-compete-with-isl32179e

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: SN65LBC174ATHVD1500

大家好、

我们的器件 AM26C31具有4个驱动器、但只有一个使能端。

ISL32179E 具有 4个驱动程序,启用4个驱动程序。

我们 是否有4个驱动程序和4个启用部件、 以与 ISL32179E 竞争?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    很遗憾、我不知道 TI 的四路 RS-422驱动器是否具有四个独立的使能控制。  我们确实有多个具有使能线路的器件、它们一次控制四个通道中的两个。  此类器件的一个示例是 SN65LBC174A。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    因此、我们没有支持四路 RS-422驱动器并具有四个独立使能控制的器件、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。  要支持四个独立的使能控制、您需要一种多芯片方法、如4x THVD1500。

    最大