大家好、
我们将 DS125BR820用作 SATA 转接驱动器、并将 SMB 主模式用于 EEPROM。
我们是否可以使用一个与6个转接驱动器共享的 EEPROM? 是否有任何疑虑? 一个 EEPROM 用于6个转接驱动器配置。
2.转接驱动器使用的 EEPROM 数据是否必须从地址00h 写入? 在我们的情况下、00h 数据可能会保留给其他器件。
3、规格 P19 、对于1MHz 的传输速率、转接驱动器会准确地访问1MHz 以下的数据? 如果我们使用400kHz 或100kHz 器件、是否可行?
谢谢