This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981EVM:TPS65981 EVM 连接故障

Guru**** 2930400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821200/tps65981evm-tps65981-evm-connected-faild

器件型号:TPS65981EVM

配置测试过程中遇到异常

'exceptions.exception'="">
回溯(最近一次调用最后一次):
config_test 中的文件"..\tps6598x-utilities\GUI.py"第409行
handle.hw_open (config.hw_interface、config.port、config.spi_port、config.bitrate、config.SPIBRATE、 CONFIG.DEVICE_I2C_ADDR)
文件"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TPS6598x Utilities\tps6598x-utilities\hw_interface.py"、第168行、位于 HW_open 中
升高 e
异常

未检测到 FTDI I2C 通道(I2C_GetNumChannels),正在退出....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    这是与 FTDI 驱动程序相关的问题、而不是与 EVM 或 GUI 工具相关的问题。 我们还包含了 FTDI 驱动程序的其他版本、您可以尝试安装这些版本、并查看它们是否可以在您的 PC 上运行。 它们包含在程序文件的 GUI 目录中。

    如果这不能解决您的问题、我建议改用 Aardvark USB 转 I2C/SPI 适配器。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如何将 Aardvark USB 连接到 I2C/SPI 适配器? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric,

    FTDI 驱动程序版本为 2.12.6.0 ,该 版本正常。  

    如果 FTDI 驱动程序不正常、如何将 USB 转至 I2C/SPI 适配器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    正确的 FTDI 驱动程序版本因 PC 而异。 我建议尝试工具目录中包含的其他工具。 Total Phase Aardvark 可通过 Total Phase 网站购买。

    谢谢、
    Eric