This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S714-Q1:USB 上存在短路?

Guru**** 2882310 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TMUX154E, TPD3S714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822253/tpd3s714-q1-short-circuit-on-the-usb

器件型号:TPD3S714-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62130TMUX154E

大家好、

我的客户正在使用我们的 p/n 来制作汽车 ECU:

TPS62130作为 DCDC 12V -> 5V

TPS70618DBV 作为 LDO 3.3V -> 1.8V

TMUX154E

USB 电池短路保护、电流限制等保护:TPD3S714-Q1。 (1x 电路板)。

该组件应确保 TPS62130生成的5V 电压也用于为外部 USB 器件以及内部 CAN 收发器供电、如果 USB 上有 SC、该电压不会改变。 此配置是否正确、或者是否有其他必要的预防措施或解决方法?

有什么意见?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是 TPD3s714-Q1的用户指南。

    请参阅用户指南的设置。

    www.ti.com/.../slvuac1b.pdf

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。