This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:禁用10Mbps 半双工的环回

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821774/dp83822i-disabling-loopback-at-10mbps-half-duplex

器件型号:DP83822I

大家好、

您能就以下问题提供意见吗?

对于0x0000 (BMCR)的默认设置、位[14]= 0作为正常操作、这是否意味着器件在10Mbps 和半双工模式下永远不会运行回送操作。 理解是否正确? 客户希望确认正常操作是否不会在10Mbps 和半双工模式下作为环回运行。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    此测试的目的是什么? MII 环回模式旨在用作诊断工具、以检查 MAC 和 PHY 之间的连接。 MAC 侧将与电缆侧隔离。  在此模式下、忽略 PHY 的双工特性、并将数据环回 MAC。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢您的评论。 我明白了。 因此、在正常运行中、回扫永远不会发生、因为它是诊断模式。 感谢您的支持。

    此致、

    佐崎武