请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867CR 您好、先生、
我正在寻找一种支持 SGMII 输入接口的解决方案、该接口连接到用于100Base-TX 的 RJ45。
我找到了类似的产品 DP83867、请帮助确认它可以满足我们的要求。 我们需要查找支持1000Base-TX。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我正在寻找一种支持 SGMII 输入接口的解决方案、该接口连接到用于100Base-TX 的 RJ45。
我找到了类似的产品 DP83867、请帮助确认它可以满足我们的要求。 我们需要查找支持1000Base-TX。