This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:输出电压高于指定值

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821926/ds15ba101-output-voltage-above-specified-value

器件型号:DS15BA101

您好!

我的客户目前正在使用 DS15BA101SD 进行一个项目、他们将该项目用作10米长点对点连接的驱动程序。 输出电压幅值设置为800mV、如数据表中所述。 不过、工程师提到、有时他会看到输出电压略高于1V、他想知道在将输出电压设置为400mV 和800mV 后、会看到的最大和最小电压是多少? 数据表中仅指定了典型值。  

此致、

Stani     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stani、

    您可以对零件间差异使用+/-25%至30%。

    此致、Nasser