This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:过孔编号和位置

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822004/sn75dp159-via-number-and-location

器件型号:SN75DP159

尊敬的团队:

您能否帮助我的客户通过电话号码和位置查看以下内容?

每个过孔的电流可流经约0.8A 的电流。   

如果有问题、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    请使用数据表中的示例模板设计(适用于 RGB 或 RDB)、具体取决于封装。

    谢谢

    David