This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:100M 至铜线操作的详细电源信息

Guru**** 2431080 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821559/dp83869hm-detailed-power-information-for-100m-to-copper-operation

器件型号:DP83869HM

您好!

我正在使用 DP83869HM、我有两个问题:

1.您能否提供 RGMII 到铜缆(100M)的详细功耗信息(每个电源网的电流)[100%利用率]和[50%利用率]。  

在 Hung Nguyen92对 Mitchell 的答复中,他提到了 VDD1P0电源网(2019年3月29日)。 原理图中没有提到这一点、而是参考了《具有铜缆和光纤接口的 D P 83869HM 高抗扰度10/100/1000以太网物理层收发器》数据表(修订版 A)第11页上的 VDD1P1电源网。 哪一个是正确的电源网?

谢谢!

Alex Montes McNeil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    对于问题1、我将在查看测试数据后返回给您。  

    对于问题2、您答对了、网名称是 VDDA1P1、但它可以接受0.99V 至1.21V 的电压。 Hung 回复中的当前数字适用于 VDDA1P1轨。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    -Alex