This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD2:最低存储温度

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821605/sn65mlvd2-minimum-storage-temperature

器件型号:SN65MLVD2

大家好、

我的客户想要了解 SN65MLVD2的最低存储温度? 很遗憾、我尝试发现这一点未列在数据表中。

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan

    存储温度为-65C 至150C。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。

    感谢您的支持。

    此致、

    -Renan