This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E-EP:AM26LV31E、AM26LV32E 从两个独立系统连接到目标系统

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E, AM26LV31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820223/am26lv31e-ep-am26lv31e-am26lv32e-connection-from-two-independent-systems-to-destination

器件型号:AM26LV31E-EP
主题中讨论的其他器件:AM26LV31EAM26LV31

您好!

我们有两个模块、每个模块都有 am26lv31e 驱动器、用于驱动 RS485信号。 在目标位置有一个接收器。 我们的应用是这样的:一个模块驱动 RS 485信号;另一个模块应该处于高阻抗状态。 如果我们将两个驱动器运算短接至目标、是否可以正常工作?我们是否可以使用 EN/EN 使驱动器处于活动状态并具有高阻抗?

附件显示了我们的 application.e2e.ti.com/.../System-1-------------------RS422.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harikrishnan、

    首先、AM26LV31/2 是 RS422驱动器/接收器。  它们不是 RS485。  它们具有类似的规格。

    数据表中列出了出现在总线上的泄漏电流(对于 IOZ 为禁用状态)、类似地、对于断电情况、IO (off)也是如此。  对于驱动程序、这两个值均为+/-127uA。

    这是一种常见的用法。

    一个可能的问题是端接的位置。   理想情况下、它们应该位于总线的最远端点。  驱动器/接收器的残桩应保持较短的距离、以最大限度地减少反射。

    如果您的系统需要 RS485、您将需要选择另一个兼容 RS485的驱动器接收器对。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水、

    感谢你的答复。 因此、AM26LV31/2仅是 RS422驱动器/接收器、因此、如果我们将通信协议更改为 RS422、应用是否可以正常工作?RS422是否可以在总线上支持多个驱动器到单个接收器?

    如果不是、您可以建议 TI 提供一些 RS485驱动器/接收器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS422和 RS485相似。  RS485更强大。

    您可以从此参数工具中选择一个 RS485器件。  该列表将包括 RS422和485。  从器件说明中的带有 RS485的选项中进行选择。

    使用左侧的筛选器缩小选择范围。

    此致、

    涉水