This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:不使用 I2C 时、A1引脚端接

Guru**** 2929030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821648/tusb1042i-a1-pin-termination-when-i2c-is-not-used

器件型号:TUSB1042I

大家好、

当不使用 I2C (I2C_EN = 0)时、A1引脚应如何终止、悬空或连接到 GND?

此致、

Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saito San

    您可以将 A1引脚连接到 GND。

    谢谢

    David