This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1611-SP:ESD 保护等级

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821678/uc1611-sp-esd-protection-level

器件型号:UC1611-SP

你好

您能否分享此器件的 ESD 保护等级(接触放电和空气间隙放电)?
我无法在数据表中找到它。

我们正在寻找 TPD4E001的航天级替代产品

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Elisha、

    很遗憾、我目前只有 HBM。

    该器件的 HBM 为4000V

    谢谢、

    Daniel