This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981EVM:如何将 TPS65981EVM 用作负载

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821524/tps65981evm-how-to-use-tps65981evm-as-a-load

器件型号:TPS65981EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65981

尊敬的 TI 朋友

我正在学习模块 TPS65981EVM ,并有一个问题需要您的帮助。

我有:

+一  个 TEA1936XDB1475:多标准27W 移动充电

+和一 个 TPS65981EVM USB Type-CTm和 USB PD 控制器

我想像 负载一样使用 TPS65981EVM 来测试   TEA1936XDB1475的输出电压、但我不知道如何连接它们。

我知道 TEA1936XDB1475有一些杠杆输出:5V、3A 或9V、3A 或12V、2.25A… 输出电压取决于 IC 类型输出 TEA19051。

当我将  TPS65981EVM 用作负载时、我不知道如何进行连接。

请帮助指导我连接它们、之后我可以测试  TEA1936XDB1475的所有电平输出

 

谢谢,致以最诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曹您好、

    您可以在两个器件之间连接 Type-C 电缆、并将 TPS65981配置为接收器。 您可以使用应用程序配置 GUI 来控制配置。 以下应用手册将帮助您快速入门。

    一旦两个器件之间达成了协议、并且 TEA1936XDB1475正在为 TPS65981EVM 提供电压、您就可以在 TPS65981EVM 上的 VBUS 测试点上连接负载