This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH927QEVM:图形发生器模式不能在解串器928中正常工作

Guru**** 2949260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820917/ds90uh927qevm-pattern-generator-mode-doesn-t-work-in-deserializer-928

器件型号:DS90UH927QEVM

尊敬的 TI 团队:

在图形发生器模式下、我遇到了有关解串器928无法正常工作的问题。

以下是我的平台设置:

通过 FPD-Link III 电缆与解串器928配对的串行器927EVM 板。

2.我使用了 MCU 板并通过 I2C 通道连接了927EVM。

3.我可以与 I2C 总线上的每个 IC 讨论所有 IC 和程序寄存器。

4.当我将927EVM 设置为进入图形发生器模式时、解串器928可输出要显示的 LVDS 信号。

但当我将解串器928设置为进入图形发生器模式时。 解串器928无法正常工作、927EVM 无法进行通信。 以下是我的设置为928。

0x02=F0h;0x03=7Ch;0x1C=03h;0x24=00h;0x29=07h; 0x39=02h;0x64=31h;0x65=05h;

我有3个问题:

答:设置解串器928寄存器是否不正确?

b.根据平台、能否启用解串器928以在927EVM 侧进入图形发生器模式?

c.如果是、928可以进入图形发生器模式、此时、一旦我拔下 FPD-link III 电缆但仍在通电、解串器928是否仍能正常工作?

期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将仔细检查您的设置并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要在928上启用图形发生器、您只需修改以下寄存器:

    0x1C、0x39、0x64、0x65、0x66、 0x67

    有关更多详细信息以及如何使用寄存器0x66和0x67、请参阅此应用手册:

    www.ti.com/.../snla132d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    非常感谢您的反馈。

    我研究了应用手册、并在第21页提到了如何实现模式生成。

    根据我的理解、要启用图形生成、写入寄存器的步骤为0x65、0x39、最后一个步骤为0x64。

    我有两个问题:

    Q1:我应该按照顺序(0x65 -> 0x39 -> 0x64)编写指令吗? 如果我不遵循顺序、928是否会进入图形生成模式?

    Q2:在我向寄存器写入一个值后、我是否应该有一个延迟时间来写入下一个寄存器?

    期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    我有3个问题、希望与您讨论。

    问题1:如果我使用927EVM 来谈谈928、并使用命令928来进入图形生成模式、则我无法通过927EVM 再谈928。 这是正常的吗?  

    问题2:如果答案是肯定的、如何让928退出图形生成模式?

    问题3:当928进入图形生成模式时、我使用 MCU 板将928 I2C 连接到命令928以退出图形生成模式。 我想我可以用927来谈谈928、但它不能。 这是正常的吗?

    期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WenHung、您好!

    以下是您的问题的答案:

    Q1:我应该按照顺序(0x65 -> 0x39 -> 0x64)编写指令吗? 如果我不遵循顺序、928是否会进入图形生成模式?

    HJ-TI >>是的、请按照 您提到的配置顺序进行操作。  同样重要的是在末尾启用 PattGen (0x64)

    Q2:在我向寄存器写入一个值后、我是否应该有一个延迟时间来写入下一个寄存器?

    HJ-TI >>无延迟要求。

    --------
    问题1:如果我使用927EVM 来谈谈928、并使用命令928来进入图形生成模式、则我无法通过927EVM 再谈928。 这是正常的吗?

    hj-TI >>您应该有通信。

    问题2:如果答案是肯定的、如何让928退出图形生成模式?

    问题3:当928进入图形生成模式时、我使用 MCU 板将928 I2C 连接到命令928以退出图形生成模式。 我想我可以用927来谈谈928、但它不能。 这是正常的吗?

    HJ-TI >>这不是正常现象。 请调查。