This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554A:内部上拉电阻器的可变范围

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819796/tca9554a-variation-range-of-internal-pull-up-resistor

器件型号:TCA9554A

您好、支持团队、

TCA9554A 的 IO 端口具有一个内置上拉电阻器、其典型值为100 kΩ。
该上拉电阻器的变化范围(最大值和最小值)是多少?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M. Tachibana:

    上拉电阻器值不是电气特性、因此查找该上拉电阻的特性值并不容易。

    如果我使用数字万用表测量~5单位的上拉电阻、并且假设我发现的值的容差约为10%、这是否足够?

    请告诉我这种数据是否适合您。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San、您好!

    很抱歉我迟到了。
    感谢您的评论。

    我知道内部上拉电阻器的变化范围未知、因为它的值不是一个特别受控的特性。
    考虑到半导体的制造差异、我认为最好估算大约±15%到20%。

    此致、
    M. Tachibana