This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:两个软件复位之间的差异

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821419/dp83849i-the-differences-between-two-software-resets

器件型号:DP83849I

各位专家:

PHY 支持两个软件复位,一个是通过设置 BMCR 寄存器的复位位位位位(位15),另一个是通过设置 PHYCR2寄存器的 SOFT_RESET (位9)。 这两个复位是否存在任何差异?  例如、复位区域是否不同?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    BMCR 寄存器的 RESET 位将复位器件、清除寄存器、并对自举引脚重新采样。 从 PHYCR2寄存器复位将复位器件、但寄存器不会被清除、并且不会重新采样搭接。

    此致

    Aniruddha