This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有源 USB2.0电缆长达10米

Guru**** 2918480 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213, TUSB215, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817953/active-usb2-0-cable-of-upto-10-meters

主题中讨论的其他器件:TUSB215TUSB217TUSB213TUSB216

尊敬的先生/女士:  

我是嵌入式工程师、在基于蓝牙低耗能的应用领域拥有丰富的工作经验。 最近、我提出了为 USB 2.0设计有源 USB 电缆的要求。 我已经完成了我的研究、以找到适合我的应用的转接驱动器、我找到了以下选项:TUSB213、TUSB215、TUSB217。 我觉得 TUSB217很棒、但不幸的是、客户不希望购买昂贵的产品。  

客户希望设计10米的有源电缆。 我在整个论坛上读到过、TUSB213、 TUSB215支持5m 前置通道和2m 后置通道电缆长度。虽然我已经了解了前置通道和后置通道的含义、但我仍然不明白为什么当产品选择窗口中的说明数据显示4m 时 TUSB213和 TUSB 215只有2m 后置通道电缆长度 电缆长度支架。 如果有人能告诉我、TUSB213和 TUS215的最大后置通道电缆长度支持是什么、如果 USB 电缆质量良好、那将是一件很棒的事情。  

我希望 TUSB213和 TUSB215至少支持5m 的后置通道电缆长度、因为根据我的研究、我还遇到了使用两个转接驱动器制造的许多10m 电缆。  

请告诉我、哪一个最能满足我的要求。 谢谢  

此致

Piyush Saxena  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品选择窗口中的说明数据显示了4m 电缆长度支持(4m 电缆长度表示前置通道、而不是后置通道)。 后置通道主要取决于直流输出、不能驱动超过2m 的电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    您能不能指导我如何使用最合适的架构/器件来制作大约10米长的经济高效有源 USB 电缆以进行大规模生产。 请提供指导。   

    谢谢  
    此致

    Piyush Saxena  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前器件无法支持10m USB2电缆、但我们将很快发布可支持10m 电缆的 TUSB216。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    听说 TI 将发布 TUSB216、这款器件支持10米后置通道电缆长度、 但是、如果您能让我知道 TI 预计发布 TUSB216 IC 的暂定日期、以便我也可以向我的客户更新此日期、那将是很棒的。  
    我在互联网上寻找类似的有源 USB2.0电缆、我发现有很多电缆、每条电缆使用两个转接驱动器、以提供10米后置通道电缆长度、 如果您认为我可以采用类似的方法、通过使用 TUSB213或 TUSB215在5米间隔内使用两个转接驱动器来实现10米电缆支持、请告诉我。

    此致

    Piyush Saxena  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我不想 采用类似的方法来实现10米电缆支持、方法是使用 TUSB213TUSB215、在5米间隔内使用两个转接驱动器。

    此外、对于 TUSB216、它可能有助于10m 的引信、但可能仍然不足以通过眼图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    明白了、我知道很难让我知道 TI 将发布 TUSB216的可能日期、但是、如果您一直让我知道我们预计 TUSB216将发布的任何大致日期/月、我将不胜感激。 谢谢  

    您还能分享您的想法、比如其他电缆制造商如何能够在仅使用2个转接驱动器的情况下实现大约20米的距离。 请找到下面的链接、了解一些有源 USB 线缆2.0。  

    1) 1) https://www.amazon.in/PTC-Meters-Extension-Repeater-Supports/dp/B0040IASMS

    2) 2) https://www.amazon.com/dp/B01L81WQ2O/ref=vp_d_pb_t2_cs_lp_B0040IG1A6_pd?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01L81WQ2O&pd_rd_w=FaJTG&pf_rd_p=2efba17a-01a6-46d3-8198-9ed649b5c550&pf_rd_r=4a009033-6ad5-472d-b1f7-8c7b1c43cd5c&pd_rd_r=4a009033-6ad5-472d-b1f7-8c7b1c43cd5c&pd_rd_wg=XtFRO

    此致

    Piyush Saxena   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们可能使用电缆内部的 USB 集线器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    电缆内部的 USB 集线器到底意味着什么? USB 集线器和 USB 转接驱动器之间的区别是什么? 我希望为了延长 USB 2.0电缆、我需要使用 USB 转接驱动器而不是 USB 集线器、对吧?

    谢谢  

    Piyush Saxena  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常 、USB 集线器是一种将单个(USB)端口扩展到多 个端口的器件、更像是重定时器和清除信号噪声、仅转接驱动器可补偿 ISI 抖动