This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:是否在断电模式下启用时钟模块?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821417/dp83849i-clock-module-is-enabled-in-power-down-mode

器件型号:DP83849I

各位专家:

在断电模式下、PHY 在使能寄存器的同时断电。 即使在断电模式下也启用时钟模块吗? 断电模式的 ICC 为9.5mA、不是很小、我想时钟模块或任何其他逻辑电路被启用。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    在断电模式下、对 PHY 的寄存器访问仍然可用、因此 PHY 的某些部分处于活动状态。 很难准确评论哪些块处于活动状态、但这可能是电流消耗的原因。

    此致

    Aniruddha