This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:功耗

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818972/tusb1042i-power-consumption

器件型号:TUSB1042I

大家好、

您能否在以下条件下检查 TUSB1042I 中的功耗?

-10Gbps 1端口 USB 传输  

 -EQ 增益设置:#0、#7、#15

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赛藤:

      我们很快就会通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EQ 没有产生影响

    模式 子模式 VCC (V) -45. -45. -45. 25 25 25 90 90 90
    模式 子模式 VCC (V) 平均(功率(mW)) stddev (功率(mW)) 最大(功率(mW)) 平均(功率(mW)) stddev (功率(mW)) 最大(功率(mW)) 平均(功率(mW)) stddev (功率(mW)) 最大(功率(mW))
    仅 USB U0 3. 300.5152. 9.1558. 314.6082 315.8954 7.261. 327.9537 320.3503 6.4869 331.1986年
    仅 USB U0 3.3. 332.2903 10.1209. 348.7038. 348.0029 8.1286 361.9191 352.8907 7.2754. 365.1779
    仅 USB U0 3.6. 360.7584 11.6584. 379.4602 380.9815 9.0727. 396.155. 386.2684 7.8848. 399.9445