This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:SCL 被驱动为低电平

Guru**** 2393885 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821519/tca9548a-scl-driven-low

器件型号:TCA9548A

您好!

我们看到 TCA9548A 的一个通道出现了一些奇怪的行为。   具体而言、我们看到 SCL 被拉低、不知道它是总线上的器件之一、还是 TCA9548A。   

TCA9548A 内部的状态机是否能够下拉 SCL?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我们的 TCA/PCA 器件的 SCL 上没有 NFET、因此我们的器件无法像这样阻塞总线。 (我们的器件不进行时钟拉伸、因此我们没有在其中添加 FET)。

    您所寻找的器件是支持时钟扩展的主器件或从器件。 TCA9548A 可以传递时钟信号(SCL 是双向的)、因此它可以将卡住的时钟传递到主总线、但它不应单独将 SCL 线路驱动为低电平、除非它因某种原因而损坏。

    谢谢、

    -Bobby